This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SGMII 接口支持时钟恢复?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630938/tda4vh-q1-sgmii-interfaces-support-clock-recovery

器件型号: TDA4VH-Q1

TI 论坛您好!

您能否确认 TDA4VH-Q1 上的 SGMII 接口支持从 SGMII 接收数据信号进行时钟恢复、也就是说、不需要从外部 PHY 单独的 SGMII 接收时钟信号来实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是、SoC RX 支持在不使用外部信号的情况下进行时钟数据恢复。 它还支持内部 100MHz 基准时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    您能详细谈谈您提到的内部 100MHz 时钟吗? 当确定 SoC 本身具有内置 时钟恢复时、它现在使用或打算使用什么? 或者、此内部基准时钟是 SoC´s 独立时钟恢复功能的一部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    这是在高速 SERDES 中生成该协议所需的发送器波特率时所需的内部参考时钟。

    如果需要、还可以从 SERDES_REFCLK 引脚驱动它来实现 SoC 和 PHY 的同步、而不是使用外部振荡器或外部基准时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清!

    此致、
    彼得