This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:有关 TI NDK 的所需信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633435/tms320c6678-information-required-regarding-ti-ndk

部件号: TMS320C6678

您好、

我在开发过程中使用的是 TI NDK 2.2.2.25 版。 我对 TFTP 功能有疑问。 我要求从文件中的偏移位置开始下载文件。 我找不到任何支持此功能的函数。 我想知道此 NDK 是否支持此类 TFTP 函数、我可以使用它从偏移量开始下载文件。

谢谢

Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的工程师目前是 OOO、请期待响应延迟。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridhar:

    为延误道歉 — 我是在休假。

    我对 TFTP 功能有疑问。 我要求从文件中的偏移位置开始下载文件。 我找不到任何支持此功能的函数。 我想知道此 NDK 是否支持此类 TFTP 函数、我可以使用它从偏移量开始下载文件。
    是的、我查看了 NDK API 参考指南、但找不到任何直接支持此功能的 API。
    请参阅 第 5.3 节   TI Network Developer's Kit (NDK) API 参考指南的一部分。

    此致、

    Betsy Varughese.