This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 上的固件更新

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633198/dra821u-firmware-update-on-dra821

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

大家好、我一直在尝试阅读 DRA821 引导流程的文档、尤其是 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/09_01_00_07/exports/docs/pdk_j7200_09_01_00_22/docs/userguide/j7200/boot/boot_hlos.html 这部分

我有几个问题:

  • 看看 5.4.3。 三级引导加载程序 (BootApp)-是否可以使用 BootApp、但已从被引导者跳转到 Linux 内核、加载 u-boot 并跳转到 u-boot、让 uboot 引导 Linux?
  •  可以拥有双组固件的最底层是什么? 例如、在其他现代平台上、SBL 作为 TF-A 的 BL2 实现、其本身支持 PSA 固件更新、允许 更新(通过双组设置)固件映像包容器 TF-A BL31 EL3 运行时服务、OPTEE 和 u-boot
  • 是否有任何文档概括地描述此平台上的固件更新? 可以更新的内容、复制的组件 (A/B) 以及更新和引导新固件库的过程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P B:

    由于今天的 TI 假日、预计响应会延迟。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PB:

    查看 5.4.3。 三级引导加载程序 (BootApp)-是否可以使用 BootApp、但包含从被选者跳转到 Linux 内核、加载 u-boot 并跳转到 u-boot、让 uboot 引导 Linux?

    您能否分享您的具体用例并说明 U-Boot 在您的应用中的作用?  

    关于引导选项、器件支持多种引导流配置。 有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    - www.ti.com/.../sdaa123.pdf

    关于 A/B 固件更新、我们目前没有专门的文档来概述此过程。 根据客户要求和引导介质选择、固件更新过程可能会有很大差异。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的特定用例并解释 U-Boot 在您的应用中的作用?  [/报价]

    主要用于引导脚本和通过签名拟合映像验证的引导。 此外、我将深入探讨已验证的嵌入式引导的一些详细信息、这是在 u-boot 中实现的标准引导的一部分。 我询问了 BootAPP 的引导流程、因为我怀疑 BootAPP 可能能够为系统的其余部分选择正确的引导插槽、因为我猜引导 ROM 没有这种功能。 对于我们的用例、理想的解决方案是能够从 SPL 或 Boot App Up(可能使用 A/B 方案)更新所有软件/固件栈。 这就是它在其他平台上的工作方式、其中第一个“外部“引导加载程序是来自 TF-A 的 BL2、因为它本身支持 PSA 固件更新、因此在该平台上拥有类似内容会很有用。  

    关于 A/B 固件更新、我们目前没有专门的文档来概述此过程。 根据客户要求和引导介质选择、固件更新过程可能会有很大差异。

    因此、我是否可以假设此平台上没有众所周知、成熟的固件更新方法、例如在我上面提到的 PSA 固件更新的情况下? 客户必须使用自己的固件更新方法、是的吗? (仅限 I target SD/eMMC 引导介质)。 有这样的资料有助于估计需要做多少工作。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PB:

    对于我们的用例、理想的解决方案是能够从 SPL 或 Boot App Up(可能使用 A/B 方案)更新所有软件/固件栈。 这就是它在其他平台上的工作方式、其中第一个“外部“引导加载程序是来自 TF-A 的 BL2、因为它本机支持 PSA 固件更新、因此在该平台上拥有类似内容会很有用。

    我建议查看应用手册中详细说明的所有引导流程选项。 根据我的理解、在进行定制后可以使用 SBL(次级引导加载程序)引导流程来满足您的要求。

    那么、我是否可以假设此平台上没有众所周知的、成熟的固件更新方法、就像我在上面提到的 PSA 固件更新一样? 客户必须使用自己的固件更新方法、是的吗? (仅限 I target SD/eMMC 引导介质)。 有这样的信息有助于估计需要做多少工作。

    该功能不包含在标准开箱即用 SDK 中。 但是、不同的客户已根据其特定要求实施固件更新功能。 目前、没有适用于此功能的标准化或参考 (“黄金“)流程。

    此致
    Diwakar