This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:主题:咨询:支持高速外部 ADC 的 AM64x/AM243x Sitara 电路板 (>30MSPS)

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633336/am6442-subject-inquiry-am64x-sitara-boards-with-high-speed-external-adc-support-30-msps

器件型号: AM6442

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在从事 一个远距离计/激光雷达项目。 但我已使用的内部 ADC 成功实现了 4MSPS  SK AM64 B 、我的应用现在需要更高的垂直分辨率、因此需要使用采样率至少为的外部 ADC  30MSPS 。

根据最近对的讨论 、PRU-ICSSG 软件的实时捕获宏限制似乎约为 12.8MSPS。

我正在寻找符合以下标准的备选 TI 评估板或处理器系列:

  • 物理标头访问:  必须具有可物理访问的引脚(接头/FMC/高速扩展)、才能连接外部 14 位 ADC。

  • 高速采集:  至少支持  30MSPS  (并行 CMOS 或 LVDS)、具有经过良好优化的驱动器或参考固件。

  • DMA/存储器优化:  经验证、能够在不耗尽 CPU 的情况下将此高速数据移动到 L3/DDR4 存储器。

具体问题:

  1. 是否有 TI 建议用于 30MSPS+采集的 Sitara 或专用处理器板(例如具有针对 ADC 优化的 GPMC 的 AM6x 或不同的 PRU 配置)?

  2. 是否有任何绕过 12.8MSPS PRU 软件限制的“高速外部 ADC 接收端“现有参考设计或 MCU+ SDK 示例?

  3. 如果 AM64x 是推荐平台、是否有特定的硬件接口(如同步模式下的 GPMC)已验证为 30MSPS?

感谢您提供关于可避免使用外部 FPGA 桥接器的最佳硬件路径的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    请允许我花些时间来研究一下、我明天会给您提供更新 (星期二)。

    谢谢、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    AM64 GP EVM (TMDS64EVM) 具有可访问 GPMC 的高速扩展连接器、可满足您的需求。 我没有看到针对 30MSPS 以上外部 ADC 采集进行验证的 TI 参考设计或 SDK 示例。

    如果您的 ADC 具有可由主机访问的存储器接口、则 GPMC 可能适用于您的用例。 它有足够的带宽来支持您所描述的 30MSPS 14 位流。 但是、TI 尚未验证此用例、因此需要您一方对此进行验证。

    谢谢、
    Karam