This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:连接到 CFAST

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633629/am5728-connection-to-cfast

器件型号: AM5728

您好的团队、

您能否在查询后提供支持?

 AM5728BABCxA 的 SATA1 TX/RX 引脚通过去耦电容器 (0.1uF) 耦合到 CFAST 连接器。

CFAST (SATA) 规格如下:
 直流 VDIFF_TX: 275mV  – 750mV  
 直流 VDIFF_RX: 400mV  –700mV   

[Q1]
AM5728BABCxA 的 SATA_Rx 引脚的直流‑特性规格是什么?

[Q2]
我们只能在 CFAST 方面观察它。  
我们偶尔测得的 RX 差分电压略高于最大指定值 (700mV )。
从 AM5728BABCXA 的角度来看、是否有任何问题?

[Q3]
在极少情况下(重现性极低)、在通电‑打开期间无法读取 CFAST 数据。 这大约在数万个‑μ s 上电周期中发生一次。
这种行为的原因是什么?

 

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q1][Q2] SATA 模块符合 SATA-IO SATA 规范修订版 3.2 2013年8月7日 中规定的电气参数。

    [Q3]请查看器件勘误表、检查是否有任何 SATA 公告与您看到的罕见行为相匹配。