This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:QNX 中的 devnp-cpsw9g 存在问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633347/dra829v-facing-issue-with-devnp-cpsw9g-in-qnx

器件型号: DRA829V
Thread: DRA829、 CSD 中讨论的其他器件

在基于 dra829 的定制电路板上、我已经在 r5f 上运行了以太网固件、下面的主题中描述了相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1318670/processor-sdk-j721e-cpsw9g-integration-with-qnx-7-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan、

    您能给我们讲讲正在使用哪些 TI SDK 吗? PLS 为我们提供了相同的版本?

    由于票据中提到了“QNX 中的 devnp-cpsw9g“、它是本机设备还是具有 EthFW 的虚拟(瘦客户端驱动程序)设备?

    链接的线程(DRA829V:J721E/DRA829V CPSW9G SGMII 链路从不出现 — PCS lock=1、但 page_RX=0、即使在 SERDES 环回中)  提到问题已经解决、但没有关于如何解决问题的信息。 请提供完整详细信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、错过了您正在使用“以太网固件 on r5f“的读数、因此我假设您同时使用 PSDK QNX 和 PSDK RTOS。 两者的 SDK 版本是否相同?

    线程  PROCESSOR-SDK-J721E:CPSW9G 与 QNX 7.1 集成是 相同的吗?  如果是、您能告诉您是如何包含 devnp 驱动程序的? 它是 QNX-COM 的一部分 IFS、还是在已加载的文件系统上? 您是否可以共享 QNx_IFS 或文件系统的完整文件内容列表(以使用的为准)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charan:

    首先、 正如 之前的线程所指出的、SDK 8.06 已超过 3 年、超出了我们的标准支持范围。 因此、将只提供有限的、尽最大努力的支持。

    现在来回答您的问题:

    1) 如何在 devnp cpsw9g 驱动程序中启用仅限 Mac 的端口? 我已经 在以太网固件中启用了仅限 Mac 的端口。

    建议查看 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-jacinto7/08_06_00_07/exports/docs/qnx_sdk_components_j721e.html#usage-of-devnp-cpsw9g-so 文档。 要启用仅限 Mac 的支持、必须使用命令行选项:mac-to-mac=1

    2) 我可以在 QNX Momentics IDE 中构建 devnp cpsw9g 驱动程序吗?如果是、如何?

    SDK 不支持这种功能。  我们必须遵循文档中所述的命令行构建过程。  https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-jacinto7/08_06_00_07/exports/docs/build_steps_j721e.html 

    请注意、我们尚未在 Windows 环境中验证我们的构建。 建议使用 VMware、VirtualBox 或类似工具为您的构建运行 Linux。

    谢谢。