This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TI AM263Px 器件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633934/am263p4-ti-am263px-artifacts

器件型号: AM263P4

为了在航空航天应用中使用 TI AM263Px、我们正在评估它是否符合 DO-178C 标准。

我们需要详细概述 TI 提供的软件组件可用的航空航天特定工件。 具体而言、我们要查找有关以下方面的合规性状态和可用数据包的信息:

  1. 主引导加载程序/ROM 引导加载程序 (RBL):任何现有的结构覆盖或验证数据。  
  2. 软件开发套件 (SDK) 和驱动程序:如果低级驱动程序和 HAL 是根据正式安全流程开发的  
  3. 基础安全库:加密库或安全启动序列 结合 DO-326A 要求和 DO-178C。
  4. 工具鉴定数据:开发流程中使用的编译器或配置工具鉴定的可用性。

此外、请提供可根据保密协议获得许可或共享以支持认证的特定工件(例如软件验证计划,代码覆盖报告,工具操作要求)的列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    请联系您当地的销售团队、以获得航空航天应用的特定支持。 我们可以离线处理这些信息。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享联系人电子邮件或联系当地销售团队的方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您的销售团队留言、他们将与您联系。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢