This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 多通道 YUV422→NV12 转换功能和性能查询

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633720/tda4vh-q1-tda4vh-multi-channel-yuv422-nv12-conversion-capability-and-performance-inquiry

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

在 TDA4VH 平台上、应用场景如下:

  • 摄像机流数:12
  • 分辨率:1280 × 720
  • 输入格式:YUV422(YuYV,紧凑)
  • 帧速率:15fps

要求将所有输入流转换为 NV12 格式以便后续处理。 我们已经尝试使用 DSP 硬件节点来执行 YUV422 到 NV12 的转换。 单个通道的处理时间约为 10 毫秒。 我们正在寻找一种更快的转换方法。  

问题:

  1. 推荐的硬件模块
    对于 YUV422 (YuYV、packed)→NV12 转换、建议使用哪个硬件模块进行加速? 例如:
    • VPAC(VISS / MSC / LDC 等)
    • 其他可用模块(例如 DSS、C7x、DMA 等)
  2. 并行处理能力和性能
    • 平台是否支持所有 12 个通道的并行处理?
    • 估计的处理时间是多少(所有通道的每帧或总时间)?
    • 该解决方案能否满足 15fps 的实时要求?
  3. 像素格式的影响 (YUYV 与 UYVY)
    • 如果像素顺序从 YUYV 更改为 UYVY、硬件支持是否会得到改进?
    • 更多的硬件模块是否支持 UYVY 格式?
    • 众所周知、LDC 模块仅支持 UYVY 作为输入。