This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:咨询 AM67A、TDA4AEN 和 TDA4AL 的生成树协议 (STP) 支持

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM62A7, TDA4AL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633206/am67a-inquiry-on-spanning-tree-protocol-stp-support-for-am67a-tda4aen-and-tda4al

器件型号: AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM62A7TDA4AL-Q1

您好:

我们目前正在为新项目评估 TI MPU 并进行考虑 AM67A、TDA4AEN 和 TDA4AL 。 我们系统的一项关键要求是 以太网生成树协议 (STP) 我们成功地与 AM62A7 (CPSW3G) 配合使用。

但是、我们发现技术参考手册 (TRM) 与有关这些器件的 Linux SDK 文档之间存在一些差异。 我们想澄清以下几点:

AM67A 和 TDA4AEN (J722S)

2. TDA4AL-Q1

  • TRM: 指示此器件使用 CPSW2G 协议 不会 明确提及生成树支持。

  • 问题: TDA4AL-Q1 中的 CPSW2G 是否支持 STP 实现所需的 STP 硬件加速或状态管理(转发/阻止/学习)?

3.请求摘要

您能否确认每个设备的 STP 支持状态?

  • AM67A: [是/否]

  • TDA4AEN: [是/否]

  • TDA4AL-Q1: [是/否]

如果支持、请指导我们找到正确的 Linux 驱动程序配置或文档以启用此功能。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    由于今天的 TI 假日、预计响应会延迟。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633206/am67a-inquiry-on-spanning-tree-protocol-stp-support-for-am67a-tda4aen-and-tda4al 问题: AM67A 和 TDA4AEN 是否在 Linux 下的多端口开关模式下支持 STP、与 AM62Ax 类似? SDK 文档是否缺少此器件?

    是的、它支持与 AM62A 类似的 STP 和交换机功能。 将在 SDK 文档中缺少该代码。
    因为 TDA4AEN 具有 CPSW3G 开关。

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633206/am67a-inquiry-on-spanning-tree-protocol-stp-support-for-am67a-tda4aen-and-tda4al

    2. TDA4AL-Q1

    • TRM: 指示此器件使用 CPSW2G 协议 不会 明确提及生成树支持。

    • 问题: TDA4AL-Q1 中的 CPSW2G 是否支持 STP 实现所需的 STP 硬件加速或状态管理(转发/阻止/学习)?

    [/报价]

    TDA4AL 仅具有 CPSW2G、 当您有多个端口并形成一个网桥时、STP 将适用、以避免冗余链路和风暴。
    此外、它是 Linux 桥接驱动器的一项功能 、与 特定于器件的驱动器无关。  

    [引述 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633206/am67a-inquiry-on-spanning-tree-protocol-stp-support-for-am67a-tda4aen-and-tda4al
    • AM67A: [是/否]

    • TDA4AEN: [是/否]

    • TDA4AL-Q1: [是/否]

    [/报价]

    AM67A/TDA4AEN ->是的、因为它们有两个外部端口和交换机支持。
    TDA4AL-Q1 ->是的、如果您使用两个 CPSW2G 端口、并通过两个端口启用桥接器。

    如果未启用桥接器、 则无法启用 STP。


    此致、
    Sudheer