This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:HSM FW 从 TDA4AEN 迁移到 AM620x

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630145/am620-q1-hsm-fw-migration-to-am620x-from-tda4aen

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

 

我的客户要求检查 AM620x 和 TDA4AEN 之间 HSM FW 的兼容性。

其 HSM FW 不是完整的 HSM 协议栈、仅用于使用硬件加密引擎来检查固件软件完整性和安全性。

您能告诉我 AM620x 和 TDA4AEN 之间 HSM FW 的兼容性吗?

例如、当他们在 TDA4AEN 上实施 HSM FW 时、能否不做任何修改就在 AM620x HSM 中使用它?

 

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“3169" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630145/am620-q1-hsm-fw-migration-to-am620x-from-tda4aen

    您能告诉我 AM620x 和 TDA4AEN 之间 HSM FW 的兼容性吗?

    [/报价]

    这是两个不同的器件 、由于集成 HSM 和加密 IP 差异(如果有)的方式存在差异、因此应该需要一些移植。 客户负责将 HSM 协议栈从一个器件移植到另一个器件。

    此致、

    Prashant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    感谢您的答复。

    我只是检查 AM620x 和 TDA4AEN 之间的 HSM 是否有任何差异、因为两者都使用相同的 SA3_UL 硬件加密引擎。

    如前所述、HSM FW 的主要作用是使用硬件加密引擎来加密和解密、以检查 SoC 软件完整性、而在 HSM 中使用硬件加密引擎有任何差异。 您能否告诉我、AM620x 和 TDA4AEN 之间在 HSM 中使用硬件加密引擎有没有区别?

    谢谢、此致、

    Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家因** TI 印度**假期而离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    就 SAxUL 而言、可以像在这些器件上一样使用代码库、但由于 HSM 集成的差异(例如中断映射等)、它们可能需要进行一些移植才能在 HSM 内核上运行整个 HSM 固件

    此致、

    Prashant