This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:有关 TDA4APE 视频编码/解码容量的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621969/tda4ape-q1-question-about-tda4ape-video-encode-decode-capacity

器件型号: TDA4APE-Q1

尊敬的专家:

我们正在开发基于 TDA4APE 的定制板。 该系统配备了多个 12M 摄像头。 因此、我们对图像编码和解码功能有很高的要求。  
根据芯片手册、最大图像编码能力为 960MP/s 不过、在实际测试中、我们使用 GStreamer 工具使用 12M 摄像头以 25fps 的速率同时对四个流进行编码、没有遇到任何问题。 相应的理论编码能力为 12 × 25 × 4 = 1200MP/s、超出了芯片手册中的规格。  

f0889364-86ea-45ba-bf85-8d804c6208cd.png
手册中描述的编码功能是否准确? 或者我们的测试方法有问题吗?  
这会影响我们的软件解决方案选择、因此请帮助确认这一点。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    Wave5 确实有一定的能力超过 960MP/s、主要是因为 960MP/s 是 8MP (3840x2160) 的简化版本。 然而、由于我们通常担心的其他潜在限制、例如 DDR b/w、我们的规范未正式支持这种巨大的吞吐量。  

    手册中描述的编码功能是否准确? 或者我们的测试方法有问题吗? [/报价]

    根据您的高吞吐量用例、我认为您要在两个 VPU 内核之间分配负载。 您能共享您的应用程序/数据流吗? 您打算利用这种高吞吐量实现什么用例?

    由于我们的规范未正式支持此像素吞吐量、因此如果出现任何问题、TI 将无法承诺解决您的问题。  

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考下面的图片了解我们当前的数据管道。

    请注意、目前我们只有一个摄像头、因此我们将其编码 5 次以测试编码能力、这远远超过了规格。 同时、我知道、由于只有一个输入、此测试的 DDR 负载比正常情况下更轻。

    之后、我们将连接 2 个 12M 和 1 个 3M 摄像头、我们需要 H265 和 H264 两条链路。 因此我们需要对 4 * 12M 和 2 * 3M 进行编码。 此外、还会应用图像算法。

    我想知道如何计算用于编码和解码的 DDR 吞吐量?

    此致、

    MIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mian:  

    我会再回来的。 在内部阐明一些详细信息。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mian:  

    重新发布此票证。 对延迟深表歉意。 本周我们会为您提供更新。

    谢谢、
    Sarabesh S.