This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:PROCESSOR-SDK-J784S4:TIDL 和 MMA 库生成 (SDK 版本 11.2)

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634566/tda4vp-q1-processor-sdk-j784s4-tidl-and-mma-libs-generation-sdk-version-11-2

器件型号: TDA4VP-Q1

您好支持、
 
      我们将使用 J784S4 超集 SoC (PN:TDA4VP88T5AALYQ1)、并尝试使用 TI SDK 11.2 中的编译器版本 CGT_C7X 4.1.0.LTS 构建 TIDL 和 MMA 库。 但是、我们无法找到构建这些库所需的源代码或 makefile。 您能指导我们如何继续吗?

此外、由于依赖于 TI SDK 10.01.00.04 编译器版本 4.1.0.LTS、我们尝试使用相同的编译器版本构建 SDK 11.2 中提供的组件。

此致、
Edwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我是否可以了解您在 TI SDK 11.2 中使用 CGT_C7X 4.1.0.LTS 的原因?  此版本仅支持 5.0.0.LTS 编译器版本。

    关于您对这些库的源代码的疑问、这些库仅以二进制形式提供。  但是、如果您使用 5.0.0.LTS 编译器、这些二进制文件应与 SDK 编译的其余部分兼容。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas、

          我们已获得使用编译器版本 4.1.0.LTS 的经认证 SAFERTOS 编译、因此我们也打算对 TI SDK 11.2 使用相同的编译器版本。 您能否澄清一下为什么 TIDL 和 MMA 库仅以二进制形式提供、而不作为源代码提供?

    您还能解释一下“此版本仅支持 5.0.LTS 编译器版本“的含义吗? 使用 4.1.0 LTS 编译器会使 TI SDK 11.2 中组件的任何安全认证无效吗?

    此致、

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

    出于 IP 保护的原因、我们不会发布这些项目的源代码。

    是的、CSP 需要使用与发行版关联的编译器、尤其是考虑到它们以二进制形式分发。  此版本使用了 5.0.0.LTS 编译器、因此从安全角度而言是必需的。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

         在我们使用 SDK 11.2 编译器完成安全验证后、如果在未来版本中更新这些库、会怎样? TI 是否会为我们锁定的版本提供修复?

    此致、

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

    我们有一个 LTS 版本策略,其中我们计划在一个主要系列的最后一个版本发布后的 1 年来修复漏洞。  因此、将有 11.2.1 和 11.2.2 个版本、这些版本是 11.2 个版本之上的错误修复版本。

    有关详细信息、请联系您当地的 FAE、因为软件路线图幻灯片中提供了完整的详细信息。

    此致、

    Lucas