This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:通过 GPMC 实现 NAND 存储器 — 坏块管理

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633292/am6442-nand-memory-through-gpmc---bad-blocks-management

器件型号: AM6442

您好、  

当通过 GPMC 控制器使用 NAND 存储器时、如果坏块位于第一个扇区中、会发生什么情况 0x0:  

  • 引导是否失败或是否存在备份引导模式(位于另一个地址)?  
  • 引导 ROM 能否通过读取 OOB 检测坏块? 如何实现?

谢谢您、  

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey、

    感谢您 的查询!

    主题所有者明天将能够做出响应。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    期待着谢谢

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey、

    启动是否失败或是否存在备份引导模式(位于另一个地址)?  [/报价]

    按照从其他存储器接口引导的 Sitara 定型模式、ROM 可以切换到另一个偏移地址处的备用 NAND 引导映像、或直接回退到从另一个称为 A 的不同 Sitara 备份引导接口(UART、SDCard 等)进行引导 备用引导模式 。

    请允许我花一些时间与我们的 NAND 引导专家在内部确认 ROM 在偏移 0x0 处从 NAND 存储器进行主引导时的实际作用、尤其是由于该位置的坏块而导致的故障。

    引导 ROM 能否通过读取 OOB 检测坏块? 如何?

    在“OOB"下“下、您是指每个给定 NAND 页用于存储 ECC 的备用区域吗?

    请预计专家答复可能会有一些延迟。

    谢谢!

    此致

    Anastas Yordanov

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:  

    是、OOB 包含特定标记(通常是 OOB 的第一个或最后几个字节)、用于标记 ABI 块、可由 MPU 读取。

    期待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey、

    我将重新安排我们的专家 — Hong Guan 来回答您的问题。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:
    有关如何在从 GPMC-NAND 引导时在 AM64x ROM 中管理坏块的常见问题解答、请参阅。
    【常见问题解答】GPMC-NAND 引导时 AM64x ROM 中的错误块管理 
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hong、有用的常见问题解答