This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:无法激活 Mcu_Init "API.RamSection"

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634372/tda4ven-q1-unable-to-activate-the-api-mcu_initramsection

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好团队:

MCAL 软件包: MCUSW_11_01_00_03_CONFIG-windows-installer.exe + MCUSW_J722S_11.01.00.03.zip  

根据 TI MCAL 实现、当 MCU_init_ram_API 作为 std_on 生成时会启用 Mcu_Init RamSection“、基于参数 McuInitRamApi 生成 MCU_init_RAM_API。
但没有配置参数 McuInitRamApi 的选项。
关于 Autosar 规范并导致编译错误、必须使用“Autosar.RamSection"(“(Mcu_Init 兼容性)、因为 MCU_init_ram_API 始终作为 std_off 生成。

BR、

Shubham