This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:关于高速缓存和 MMU WT/WB 设置

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634593/am62d-q1-about-cache-and-mmu-wt-wb-settings

器件型号: AM62D-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

这是一个与 该主题相关的问题。
 
问:使用 CacheP_enableWT/CacheP_enableWB 选择 AM62D 或 AM62A 的 L1D 缓存设置时、是否应更改 MMU Armv8 缓存策略设置以匹配 WT/WB?
在 WT 和 WB 的测量中、L2SRAM 区域和部署了程序和数据的 DDR 区域都使用 MAIR7。
(在 sysconfig 中:attr Index 7:正常外部和内部回写可缓存的非瞬态存储器)
如果您能告诉我贵公司测试中使用的设置、将会很有帮助。
 
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    [报价 userid=“402494" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634593/am62d-q1-about-cache-and-mmu-wt-wb-settings 问:使用 CacheP_enableWT/CacheP_enableWB 选择 AM62D 或 AM62A 的 L1D 缓存设置时、是否应更改 MMU Armv8 缓存策略设置以匹配 WT/WB?
    在 WT 和 WB 的测量中、L2SRAM 区域和部署了程序和数据的 DDR 区域都使用 MAIR7。
    (在 sysconfig 中:attr Index 7:正常外部和内部回写可缓存的非瞬态存储器)
    如果您能告诉我贵公司测试中使用的设置、将会很有帮助。

    我们还使用 MAIR7、如 SDK 中的示例所示。  如果在 L1DCFG 中将 L1D 配置为直写模式、则无论 MMU 表条目如何、L1D 都会设置为直写模式。


    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    感谢您的支持。

    如果 L1DCFG 设置为 WT、我知道 MMU (L2、DDR) 可以使用 MAIR7 (WB)。
    根据客户的测试结果、当 L1DCFG 设置为 WT 并与 MAIR6 (WT) 匹配时、与 MAIR7 (WB) 相比、周期增加了十倍。 [4000→40000]
    此致、
    正常