This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6672:TMS320C6672ACYPA25 点位置

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635371/tms320c6672-tms320c6672acypa25-dot-location

部件号: TMS320C6672

您好、有人能解释为什么数据表/图纸和实际零件上的网点位置不同吗?

提前感谢:)

TMS COMPARE.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:

    我的解释是、这只是器件的方向/旋转方向不同。  如果旋转任何一个图 、您可以使 A1 角点出现在任何角上。   

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。