This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR4 数据完整性问题:RDBI 支持与 ISSI IS43QR81024A 不匹配

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633151/am6442-ddr4-data-integrity-issues-mismatch-in-rdbi-support-with-issi-is43qr81024a

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用处理一个项目 AM6442 并且在内存压力测试过程中遇到了数据完整性问题。 经过详细分析后、我怀疑根本原因是有关的配置不匹配 数据总线反转 (DBI) 。

所使用的存储器器件为:

  • 制造商: ISSI

主要发现:

  1. dBi 支持不匹配: 根据 IS43QR81024A 因此该特定器件支持 写入 DBI (WDBI) ,但它似乎是这样的 不支持读取 DBI (RDBI) 。

  2. 当前配置: 我们当前的 AM6442 DDR 控制器设置具有这两种设置 WDBI 和 RDBI 已启用 在模式寄存器 5 (MR5) 中。

  3. 症状: 我们在读取操作期间会看到间歇性位错误。 AM6442 控制器似乎正在尝试解码 RDBI 信号、表示 ISSI 存储器实际上未在生成、从而导致数据损坏。

请提供以下方面的帮助:

  1. 具体的寄存器设置: 我们应该如何将 AM6442 DDR 控制器(通过 SysConfig 或直接寄存器访问)配置为 禁用 RDBI 时保持 WDBI 启用状态 以符合该存储器的规范?

  2. 模式寄存器 5 (MR5) 处理: TI DDR 配置工具是否会自动处理$A12$(RDBI) 必须为 0 而$A11$(WDBI) 为 1 的情况?

  3. 已知问题: 在 AM6442 平台上禁用 RDBI 时、是否需要任何已知问题或特定的时序调整?

感谢您在如何将 AM6442 控制器设置与正确对齐方面提供的专家指导 IS43QR81024A 功能。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、所有配置都应通过 SysConfig DDR 寄存器配置工具执行。  如果您的内存不支持 Read DBI、可以选择禁用此选项。  请勿尝试通过手动更改寄存器来启用 WR DBI。  WR DBI 应保持禁用状态

    此致、

    James