This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:未使用的 SDIO VDDSHV5 去耦电容器和连接

Guru**** 2949940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635020/am2432-unused-sdio-vddshv5-decoupling-capacitors-and-connections

器件型号: AM2432

您好:

对于 SDIO(如果客户未使用)等未使用的电源轨、建议使用哪些电源轨? 是否仍需要连接该电源轨? 如果未连接、是否需要去耦电容器?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDSHV5 IO 电源轨支持在下电上电以复位 SD 卡时或在更改 SD 卡的 IO 工作电压时根据需要进行动态电压更改   。 但是、对于任何其他用例或非用例、VDDSHV5 IO 电源轨应始终供电。 VDDSHV5 应始终连接到有效的 1.8V 或 3.3V IO 电源。

     即使未 使用相关 IO、VDDSHV5 电源轨上仍然需要去耦电容器、因为每个 IO 电源轨都 为内部 IO 偏置 LDO 供电。

      当 VDDSHV5 连接到 3.3V 电源时、CAP_VDDS5 上还需要一个去耦电容器。 有关 CAP_VDDS5 引脚去耦电容器要求的更多信息、请参阅 AM243x 数据表中与 CAP_VDDS5 信号说明相关的注释。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    正在进行的定制电路板设计将没有 SDIO MMC1。 查看连接要求我了解以下内容:

    MMC1 未使用。 该接口上的所有引脚默认为 GPIO 关闭/关闭/关闭。 该销将保留为“无连接“。

    不使用 SDIO_LDO。 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC1 必须接地。  

    VDDSHV5 看起来像是用于 MMC1 模块。 如果不使用 MMC1 模块、应如何连接该电源轨?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 正如我在上一个答复中提到的、 每个 电源轨都为内部 IO 辅助电源 LDO 供电。 这是与 SDIO_LDO 不同的 LDO、后者 通过 VDDA_3P3_SDIO 电源轨供电。  无法 长时间使内部 IO 偏置 LDO 处于未通电状态。 我们仅支持 在 VDDSHV5 IO 组连接到 SD 卡时、其短时间内断电、并且复位 SD 卡的唯一方法是对其进行下电上电。  SD 卡引脚不具有失效防护功能、因此、 当其上电下电并持续短时间后关闭 AM243x IO 和连接到 SD 卡的任何上拉电阻器以复位 SD 卡。 在此用例中、我们唯一允许将 VDDSHV5 断电、同时器件的其他部分保持通电状态。

    此致、
    Paul