This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:该电路板不能即插即用 (SO 517039)

Guru**** 2962240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635638/tmdsemu560v2stm-ue-the-board-is-not-working-as-plug-and-play-so-517039

器件型号: TMDSEMU560V2STM-UE

您好 TI 支持团队:

客户报告部件不能作为即插即用方式工作、并且红色 LED 指示灯状态不亮。 我已经与客户分享了下面的快速入门指南、但他们表示问题尚未解决。 请查找客户提供的随附报告并提供建议。 谢谢你。

https://www.blackhawk-dsp.com/downloads/docs/guides/BH560v2-QS-02.pdf

BH560v2 错误 Report.pptx 

此致、
Dan Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    在联系 Blackhawk 支持之前、我建议执行以下步骤:

    1.  您是否尝试使用另一条已知良好的 USB 电缆?
    2.  另外、您能尝试在 PC 上使用另一个 USB 端口以防万一吗?

    如果上述任何一项都无法正常工作、请直接通过电子邮件联系 Blackhawk: (support@blackhawk-dsp.com)  

    此致、

    Melissa