This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442:将 eMMC 从 MLC (IS21EF16G) 切换到 TLC (IS21TF16G)

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635096/am6442-am6442-switching-emmc-from-mlc-is21ef16g-to-tlc-is21tf16g

器件型号: AM6442

尊敬的团队:

我们目前正在使用的产品 IS21EF16G (16GB eMMC、基于 MLC NAND) 一方 AM6442 并且计划切换到 IS21TF16G (16GB eMMC、基于 TLC NAND)

无论是哪种器件 符合 JEDEC eMMC 5.1 标准 具有相同的容量、接口和工作条件。

请确认:

  1. IS21TF16G(基于 TLC 的 eMMC) 在 AM6442 上完全支持?
  2. 不限 引导 ROM 的影响 从基于 TLC 的 eMMC 引导时?
  3. 类型 所需的任何更改 驱动程序或器件树中运行?
  4. 可以将其视为 A 直接替换 是什么呢?

根据我们的理解、内部 NAND 类型 (MLC 与 TLC) 对于 AM6442 应该是透明的、因为两者都是 eMMC 器件、但我们希望得到 TI 确认。

此致、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeepraj  

    感谢您的查询。

    我在内部进行检查并进行更新。

    请预计响应会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    对上述请求的任何更新。

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeepraj  

    感谢您的跟进。

    我已经联系到团队。

    这需要一段时间才能让团队回复。

    我将跟进和更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeepraj  

    根据我们的理解、内部 NAND 类型 (MLC 与 TLC) 对于 AM6442 应该是透明的、因为这两种都是 eMMC 器件、但我们想得到 TI 确认[/报价]

    您的理解是正确的。

    请参阅以下专家的答复:

    是的、我同意这些详细信息对于 AM64x 上的 eMMC 控制器是透明的。  请注意、不支持该特定存储器的 HS400 功能。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeepraj  

    请注意、我们可能尚未测试 TLC 存储器、提供的输入可能基于技术可行性。

    此致、

    Sreenivasa.