This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x PRU IEP 同步输出/锁存输入/输出有效硬件实现指南

Guru**** 2933270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631319/am6442-am64x-pru-iep-sync-out-latch-in-output-valid-hardware-implementation-guidance

器件型号: AM6442

我正在开发使用等 IEP 信号的 AM64x 设计  SYNC OUT 、  LATCH IN 、和  OUTPUT VALID
我想知道 TI 是否有针对这些信号的任何推荐硬件实现指南。

具体而言、我想澄清:

  • 这些信号是否应该直接路由到引脚接头以进行调试或评估?

  • 是否有 TI 推荐的任何外部接口、如  RS422 、  数字隔离 还是简单的 CMOS/GPIO 级缓冲?

  • 这些信号主要用于内部同步用途、还是通常作为外部板级接口使用?

  • 是否有任何官方文档或 E2E 参考设计显示了这些引脚的首选硬件连接?

我查看了可用文档、但找不到这些 IEP 相关信号的明确板级电气建议。
请提供任何指导或参考。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队对此给予了温和的提醒。 如有任何指导意见、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的查询。

    我正在查看查询。

    此致、

    Sreenivasa.