This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1 TPM 支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635753/am620-q1-am620-q1-tpm-support

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

 

AM620-Q1 是否支持片上 TPM? 如果不是、建议使用离散 TPM 模块。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shubham Vadnal、

    感谢您的查询。

    AM62x 处理器系列器件为 HS-SE FS、可写入电子保险丝以将 FS 转换为 HS-SE。

    我怀疑这与 TPM 类似、但已集成到处理器中。

    需要在板上实现基于 LDO 的 VPP 电源、也可以由由由 SOC IO 控制的外部源供电

    此致、

    Sreenivasa.