This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IEP 信号 (SYNC_OUT、LATCH_IN、OUTPUT_VALID) 硬件设计指南

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635632/am6442-hardware-design-guidelines-for-iep-signals-sync_out-latch_in-output_valid

器件型号: AM6442

您好 TI

我计划利用 IEP(工业以太网外设) 如所示 SYNC_OUT、LATCH_IN 和 OUTPUT_VALID 常见应用、从而实现高精度时序控制。

虽然我已经查看了技术参考手册 (TRM) 和数据表、但找不到这些引脚的具体硬件实施指南。 我想确认以下几点:

  1. 到引脚接头的布线: 出于调试和评估目的、是否可以将这些 IEP 信号直接路由到 2.54mm 或 2.0mm 引脚接头? 使用接头时、是否存在与信号完整性或时序抖动相关的任何问题?

  2. 外部接口建议: 对于工业环境、TI 推荐使用什么接口来处理这些信号? (例如,带串联电阻的直接 LVCMOS、数字隔离(如 ISO77xx) 或)或用于远距离同步的 RS422/LVDS?)

  3. 参考设计: 是否有官方参考设计或 E2E 主题演示 IEP 相关引脚的推荐硬件电路、从而确保亚微秒级同步精度?

如果这些时序关键型信号有任何特定的布局限制(例如布线长度匹配或阻抗控制)、请告知我。

此致、
Jack Cha