This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L u-boot 主线

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634442/am62l-am62l-u-boot-mainline

器件型号: AM62L

尊敬的 Apps 团队:  

 

在客户 behalv 上发帖:  

我刚刚查看 了 AM62L SDK 的构建信息 、只看到了 TI 特定的 u-boot (ti-u-boot) 分支。 是否有计划对 ti-u-boot 进行上游化?状态如何?  

 

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    ti-u-boot 存储库不是来自主线 U-Boot 的简单分叉。 我们在 U-Boot 开发中使用“上行优先“策略(以及 Processor SDK 中所有组件的开发、包括内核、TF-A、OPTEE、Yocto 等)。

    就 U-Boot 而言、在每年年初我们开始新的 SDK 迁移时、我们获取了当前的主线 U-Boot 版本标签(例如,用于 SDK 11.x 版本的 U-Boot v2025.01)、添加了所有尚未升级的 TI 补丁。 在 SDK 开发周期中、如果在技术上适用、所有新补丁都将首先发送到主线。 从而 ti-u-boot 存储库尽可能与主线存储库保持接近。

    当另一个新 SDK 迁移开始时、此周期会在明年初复位。

    请告诉我、这样是否能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    好的。 比您回答时要简单。