This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62A R5F / FreeRTOS:如何在 SysConfig 中配置 GPMC 引脚多路复用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634242/sk-am62a-lp-am62a-r5f-freertos-how-to-configure-gpmc-pinmux-in-sysconfig

器件型号: SK-AM62A-LP
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

客户提出了一个有关 AM62A 上 GPMC 支持的问题。

客户正在使用 R5F 和 FreeRTOS 在 SK-AM62A-LP 板上进行开发。
它们的开发环境如下:

  • Code Composer Studio:版本 20.5.0.28
  • MCU+ SDK:MCU-AM62A/11.01.00.16 MCU-PLUS-SDK

其目标是从 R5F 控制 GPMC。

AM62A MCU+ SDK 似乎不包含 GPMC 驱动程序、因此他们计划从 AM62x SDK 移植 GPMC 驱动程序。

他们的问题与 GPMC 的引脚配置/引脚多路复用有关。

他们想使用 SysConfig 配置 GPMC 引脚、但在 CCS SysConfig GUI 中无法找到任何与 GPMC 相关的配置项。

请您就以下内容提供建议?

  1. AM62A MCU+ SDK 11.01.00.16 是否支持通过 SysConfig 进行 GPMC 引脚配置?
  2. 如果是、他们如何配置 GPMC 引脚?
    • 自动加载微控制器
    • 直接编辑该.syscfg文件可以吗?
  3. 如果 AM62A 上的 GPMC 不支持 SysConfig、建议使用什么方法为 R5F FreeRTOS 应用配置 GPMC 引脚?
  4. 是否有适合此用例的任何示例项目、参考代码或建议的引脚多路复用设置?
  5. 此外、在将 GPMC 驱动程序从 AM62x 移植到 AM62A 时、是否需要注意任何重要差异或限制?

请提供任何指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    我是 Conor's 的一名同事。 您有任何更新吗?

    谢谢、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    AM62A MCU+SDK 不支持 GPMC 外设。因此、 SysConfig 工具不支持 GPMC 外设配置。

    AM62X 已经使用 GPMC PSRAM 和 NAND 存储器进行了测试、AM62A 器件的此 IP 也是相同的。

    您可以直接在 AM62A 器件中使用相同的驱动程序、没有差别。

    默认情况下、引脚多路复用配置支持 AM62X PSRAM/NAND。 您可以复制代码并在 AM62A 器件中使用。

    这个选项应该合适;确保 PADCFG 寄存器地址偏移量与 AM62A 器件相匹配。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Anil.