This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1 看门狗计时器实现

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635613/am620-q1-am620-q1-watchdog-timer-implemetation

器件型号: AM620-Q1

尊敬的专家:

 

AM620-Q1 是否具有内置看门狗计时器(硬件引脚)?

如何访问此看门狗计时器? 无法查看的任何专用 PIN 以触发事件。

如果此处理器没有内置看门狗计时器,建议使用替代设计/文章在定制设计中添加此功能。

 

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubam Vadinal、

    感谢您的查询。

    WDT 在处理器内部实现。

    AM620-Q1 是否具有内置看门狗计时器(硬件引脚)?

    您能详细说明一下硬件引脚是什么意思吗?

    请访问 TI.com 选择外部看门狗。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们希望在我们的设计中采用这些 WDO 中断引脚并锁存该引脚进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubam Vadinal、

    谢谢你。

    WDT 模块不支持您要查找的功能。

    此致、

    Sreenivasa.