This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:电路板未从使用默认映像刷写的 SD 卡引导。

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627560/sk-am62a-lp-board-not-booting-from-sd-card-flashed-with-the-default-image

器件型号: SK-AM62A-LP

您好、

大家好、我刚刚开始设置开发板、但无法启动映像。
我用 bmap-tools 刷写了一个 64GB SD 卡,我仔细检查了启动开关 — 它们肯定看起来

与手册中完全相同。 但引导加载程序甚至无法进入 uboot。

该卡确实刷新正确、并且具有 128bm /boot 分区
引导加载程序

-rw-r--r-1 STAS 32983 Apr 6 2011 tiboot3-am62ax-hs-evm.bin
-rw-r--r-1 STAS 32983 Apr 6 2011 tiboot3-am62ax-hs-fs-evm.bin
-rw-r--r-1 STAS 32983 Apr 6 2011 tiboot3.bin
-rw-r-r- 1 STAS 1741803 Apr 6 2011 tispl.bin
-rw-r--r-1 STAS 1184443 Apr 6 2011 u-boot.img
-rw-r-r - 1 STAS  574 Apr 6 2011 uEnv.txt

UART 日志:

U-Boot SPL 2025.01-00547-g3bcfad6cee95 (2025 年 7 月 23 日 — 16:49:22 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.5--v11.01.05(花哨 Rat)')
SPL 初始栈使用量:13568 字节
尝试从 MMC2 引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64 内核上启动 ATF……

注意: BL31:v2.13.0(发行版):v2.13.0-259-ge0c4d3903b-dirty
注意:BL31: 建造时间:07:01:36, Jul 1 2025

U-Boot SPL 2025.01-00547-g3bcfad6cee95 (2025 年 7 月 23 日 — 16:49:22 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.5--v11.01.05(花哨 Rat)')
DM ABI:3.0(固件版本为 0x000b 'SDK.11.01.00.16-dirty--v11.01.02' patch_ver:2)
尝试从 MMC2 引导
读取群集时出错
SPL_load_image_fat:读取映像 u-boot.img 时出错、错误–22
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UPD:我有一个带有 am62a 的第三方模块(来自关键链路)、我将他们的默认 SD 卡插入到 ti EVM 中、启动正常。
    因此、 图像肯定有问题。

    接下来几天、我将尝试构建最新的 Yocto 映像并刷写。

    此外、电路板版本为 A1(蓝色一个,带 2 个以太网端口)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    在等待 Yocto 构建更新的过程中、我会将您的问题发送给我们的 MMC 专家、以便获得进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    我将尝试在接下来的几天内构建最新的 Yocto 映像并刷写映像。

    您对此有任何更新吗?

    如果问题仍然存在、您是否尝试过不同的 SD 卡?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将图像降级到 10.00.00.08 有所帮助、系统现在启动。 我不知道最新 SDK 为何存在该问题。 我尝试了 2 个不同的 SD 卡、此外、在刷写 使用 最新 SDK 构建的 Yocto tisdk-base-image 之后、出现了相同的启动错误。

    我正在进行定制 Yocto 构建、我只是想 先验证电路板是否使用默认映像。

     接下来我将尝试使用版本 10 SDK 构建映像。 我在 Arago_layersetup 中看不到确切的版本匹配、但我想我将尝试 PROCESSOR-SDK-LINUX/processor-sdk-linux-10_00_08_06.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我用 bmap-tools 刷写了一张 64GB SD 卡,我仔细检查了启动开关 — 它们肯定看起来

    您可以尝试使用 BalenaEtcher 刷写最新 SDK 的 WIC 映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我方面出现了某种软件故障。 现在一切都正常。 仍然不太确定发生了什么,因为我尝试了不同的 SD 卡和 SD 卡读卡器. 现在可以关闭问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。