This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何在 MCU2_0 R5F 内核上使用 SDL 库

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626335/tda4ven-q1-how-to-use-the-sdl-library-on-the-mcu2_0-r5f-core

器件型号: TDA4VEN-Q1

尊敬的 TI:

我在 MCU2_0 R5F 内核上运行 SDL DCC 测试用例 (mcu_plus_sdk_j722s_10_00_00_25/examples/sdl/Dcc_modes)。 但是、发生了错误且未生成中断。 这可能是什么原因?

img_v3_02vr_c7ab3c43-4030-40ed-aaed-4febee9f0b5g.jpg

 

此致、
谢 JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    从 MCU2_0 使用 SDL 的任何具体原因? 通常、它用于 MCU R5F 等安全内核、我已经了解了它在 MAIN 域 r5f 中的使用、因此需要了解从 main r5f 使用它的原因。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    我们想尝试在主域 MCU2_0 R5F 内核上使用 SDL。 请说明这是否可行?
    如果可能、您是否还能提供有关如何在该核心上启用/使用它的指导?

    此致、
    谢 JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    我们尚未真正尝试/测试如何在 MCU2_0 上运行 SDL。 通常、某些中断甚至可能无法连接到 MAIN 域。  

    同样、是否有任何从主域使用/运行 SDL 的具体原因?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UC-1 用于 SDL_DCC_INST_MCU_DCC0、ESM 事件连接到 WKUP 域。  可以将其部署到 MCU2_0 上。 您需要将 ESM 事件路由到此内核。 TI 建议 WKUP ESM 事件由 MCU R5F 控制。 当前的部署过于复杂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、大多数视频驱动程序都在主 r5f 上运行、因此这会增加主 r5f 的总负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好谢 JC。

    请您就此提供反馈意见吗?

    再次说明、是否有任何从主域使用/运行 SDL 的具体原因?  
    另请注意、大多数视频驱动程序都在 主 r5f 上运行、因此这会增加主 r5f 的总负载。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的谢 JC。

    是否有任何更新?

    我们希望在下周关闭此 TT、因为等待很长时间。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的谢 JC。

    关闭此 TT。

    非常感谢!

    Yong