This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何在 AM620-Q1 中刷写代码

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636233/am620-q1-how-to-flash-the-code-in-am620-q1

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

 

我们将使用 AM6202-Q1 处理器进行定制设计、因此我们希望了解有关将映像编程/刷写到电路板中的一些说明。

 

  1. 如何在板中刷新新板/首次映像(固件)? (请考虑无/空白图像)  
  2. 在全新电路板上刷写固件需要哪些不同的工具?
  3. 提供了哪些所有接口(新鲜板)- UART/JATG?
  4. 共享引导模式选项配置列表。

谢谢你。

 

此致、

Shubhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhan、

    记录了您的查询。 我很快就会回复您、提供详细信息。

    此致、
    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    如何刷写电路板中的新电路板/第一次刷写映像(固件)? (考虑无/空图像) [/报价]

    如前一个线程所述: AM620-Q1:首次将代码闪存到处理器 

    在全新开发板上刷写固件需要哪些不同的工具?

    工具

    ]提供了哪些所有接口(新鲜电路板)- UART/JATG?

    SDK 支持这两者、但完全取决于定制电路板硬件设计

    共享引导模式选项配置列表。

    引导模式 这些是 EVM 可用的引导模式。 对于定制板、这取决于硬件设计

    谢谢、

    JOMY

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引述 userid=“686310" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636233/am620-q1-how-to-flash-the-code-in-am620-q1/6309572

    SDK 支持这两者、但完全取决于定制电路板硬件设计

    [/报价]

     

    ->是的,我们进行定制电路板设计并计划同时提供 UART/JTAG 选项。 所以,请建议程序,工具,调试器的 JTAG 刷写机制。 (我们清除了 UART 刷写)。  

    可用

    我们计划提供基于 OSPI 的 NOR 闪存(在 OSPI 接口上)和 eMMC(在 MMC0 接口上)选项。

    让我们知道存储设备和推荐部件号的选择标准是什么。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    ->>"是“是的、我们进行了定制电路板设计、并计划同时提供 UART/JTAG 选项。 所以,请建议程序,工具,调试器的 JTAG 刷写机制。 (我们清除了 UART 刷写)。  [/报价]

    您可以参考以下链接:

    CCS_LOAD_AND_RUN

    CCS_TOOL_GUIDE

    使用

    让我们知道存储设备和建议部件号的选择标准是什么。

    请为此主题创建一个单独的主题。 它将提高知名度、使其他社区成员更容易找到讨论内容并从中受益

    谢谢、

    JOMY

    [/quote]