This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:查询和放大器;有关 TMDS64EVM 主时钟设置的验证

Guru**** 2916340 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636842/tmds64evm-inquiry-verification-regarding-tmds64evm-master-clock-settings

器件型号: TMDS64EVM
主题: AM6442SysConfig 中讨论的其他器件

我们在设计中参考了 TMDS64EVM。

我们正在试用各种示例。 但我们知道、在执行示例期间、A53 内核可设置为 1GHz、R5F 可设置为 800MHz。

在示例运行时、我们如何验证 TMDS64EVM 是否分别设置为 1GHz 和 800MHz?

当我在 SysConfig (Cloude) 中将 AM6X 时钟树 (1.1.4) 配置为 AM6442 时、1GHz 设置不会显示在右下角的时钟树摘要中。

我们非常感谢您的反馈。