This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:由于可信固件-A 的获取错误、bitbake 失败

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635757/sk-am62b-p1-bitbake-failed-due-to-fetch-error-of-trusted-firmware-a

器件型号: SK-AM62B-P1

我正在尝试 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Overview_Building_ the_sdk.html#build-steps

但获取可信固件发生的错误。 我试过两次。 发生了同样的故障。

您能教我如何解决这个问题吗? (我没有在 local.conf 中进行任何修改。)  

我在下面附上了日志。

bitbake_log.txt

log.do_fetch.3314737.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我再问一个问题。

    我想安装 Nginx。 因此,我将`image_install:append =“ nginx“`添加到 local.conf 中。

    但 bitbake 因这样的错误而停止。

    错误:无 RPROVIDES 'Nginx'(但/home/uegaki/ti/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-base-image.bb RDEPENDS 在或以其他方式要求它)

    你能教我如何安装 Nginx 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nauto-San、

    ATF 问题

    [引述 userid=“495418" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635757/sk-am62b-p1-bitbake-failed-due-to-fetch-error-of-trusted-firmware-a

    但获取可信固件发生的错误。 我试过两次。 发生了同样的故障。

    [/报价]

    这看起来像是网络问题。

    请尝试查看是否可以手动克隆存储库。 如果不能、请检查防火墙、网络设置、ISP 等

    git clone git.trustedfirmware.org/.../trusted-firmware-a.git

    如果可以正常运行、可以手动预克隆到 Yocto 下载目录。

    安装 NGINX

    将以下内容添加到 conf/bblayers.conf 中

    BBLAYERS += "<absolute-path-to-sources>/sources/meta-openembedded/meta-webserver"

    并运行  

    bitbake nginx

     在构建映像时、image_install:append =“ nginx “会将其添加到映像中。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我尝试了`git clone git.trustedfirmware.org/.../trusted-firmware-a.git`,但在我们的办公室失败了。 我会询问我们的 IT 部门。

    $ git clone git.trustedfirmware.org/.../trusted-firmware-a.git
    Cloning into 'trusted-firmware-a'...
    fatal: unable to access 'git.trustedfirmware.org/.../': The requested URL returned error: 503

    将其添加到  bblayers.conf 后、Nginx 编译成功。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认。 一旦网络问题得到解决、获取问题就会得到解决。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 IT 部门解决了这个问题。 然后、我完成了 bitbake 构建 tisdk。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认。

    此致、
    Vinu