This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SDK v12 中支持基于 MCELF 的引导加载程序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636845/am2434-mcelf-based-bootloader-support-in-sdk-v12

器件型号: AM2434

您好、
am243 MCU+ SDK v12.00.00.26 现在支持“基于 MCELF 的引导加载程序支持“。 客户现在使用 v11.01.00.19、但要迁移到 v12.00.00.26。 他是需要更新当前的 SBL、还是可以与 v12.00.00.26 一起使用?  
将更改.tiimage 的格式还是改用.mcelf?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他是否需要更新当前 SBL、或者只能将其与 v12.00.00.26 配合使用?  [/报价]

    建议使用 V12 提供的最新 SBL、这是因为此版本已弃用 RPRC 映像、请查找版本说明: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/12_00_00_26/exports/docs/api_guide_am243x/RELEASE_NOTES_12_00_00_PAGE.html 

    因此、即使示例是以 mcelf 映像格式编译的、因此、如果您尝试使用从 11.1 迁移的 SBL 从最新版本加载应用程序映像、则可能会由于格式不匹配而导致失败。

    是否会更改.tiimage 的格式或改用.mcelf?

    SBL 映像本身的格式保留为.tiimage、应用程序映像的格式已从 RPRC 更改为 MCEFL。

    此致、

    会面。

    [/quote]