This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:保持时间要求

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634233/tda4vh-q1-holdup-time-requirement

器件型号: TDA4VH-Q1

您好 TI 专家、

我们在定制汽车设计中使用 TDA4VH88TGAALYRQ1 处理器、此外、我们还有相应的 EVM 供参考。

我们有一个与处理器的‑断电要求相关的问题。 ‑、对于关断期间的电源保持持续时间、是否有任何建议? 此外、是否可以在 Linux 运行时突然关闭处理器电源、或者是否必须正常关闭?

您能否分享推荐的方法以及任何相关应用手册或文档?

谢谢您、

Johnson John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    SDK 支持从 Linux 正常关闭。 Linux 会关闭进程、然后驱动程序会调用 ATF、它最终调用 MCU 域 R5F、后者执行 PMIC 断电序列。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    首先、感谢您的答复和关注。

    我的问题是突然关闭电源输入是否可以接受。
    如果不是、为了确保安全关断、必须保持多长时间(以秒为单位)?
    是否建议安全关断?
    此致、
    Johnson John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    即使突然转弯、也没有问题。 我将让我们的硬件专家确认一下。 我们邀请了硬件 专家。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表显示了两个断电选项 — 选项 1 是由 PMIC 控制的平稳关断。  选项 2 是首先将 RESET 置为有效、并且允许所有电源轨在 200us 后断电的情况。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kyle 和 Keerthy 的支持。 这种情况现在是清楚和充分理解的。