This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:AM62PX 中的 MCU R5 自复位

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634878/sk-am62-lp-mcu-r5-self-reset-in-am62px

器件型号: SK-AM62-LP
主题: AM62P 中讨论的其他器件

如何使用 mcupsdk 从 R5 MCU 发出自复位命令? 我尝试了驱动程序和示例中的几种方法、但它要么不执行任何操作、冻结 MCU、要么还会复位 MPU。 我只需要自行复位 R5(工程要求)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 Sciclient_pmSetModuleState API 来执行此操作、请参阅 Bootloader_soccpuPowerOnResetR5f 作为参考、SBL 使用该参考来向 soc R5 内核发出上电复位: https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/blob/k3_main/source/drivers/bootloader/mcu/am62px/bootloader_soc.c#L634 

    请注意、一旦您为内核发出复位命令、也需要重新配置 MPU。

    我尝试了驱动程序和示例中的几种方法、但它要么不起作用、要么冻结 MCU、要么重置 MPU。

    您能告诉我您尝试使用哪些 API、并提供有关用例和您面临问题的更多详细信息吗?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    usease 是我们在产品中提供的一个 RESET 命令、而且 assert() 函数必须重置。

    以下是我尝试过的 API 及其结果进行了注释:

    // Freezes R5:
    Sciclient_pmSetModuleRst_flags(TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0, 1, 0, SystemP_WAIT_FOREVER);
    Sciclient_pmSetModuleRst_flags(TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0, 0, 0, SystemP_WAIT_FOREVER);
    
    // Freezes R5:
    Sciclient_pmSetModuleRst(TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0, 1, SystemP_WAIT_FOREVER);
    Sciclient_pmSetModuleRst(TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0, 0, SystemP_WAIT_FOREVER);
    
    // Resets entire SoC:
    Sciclient_pmDeviceReset(SystemP_WAIT_FOREVER);

    根据您的建议、我实现了类似的复位功能:

    Sciclient_pmSetModuleState(TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0,
    						   TISCI_MSG_VALUE_DEVICE_SW_STATE_AUTO_OFF,
    						   TISCI_MSG_FLAG_AOP,
    						   SystemP_WAIT_FOREVER);
    							   
    Sciclient_pmSetModuleState(TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0,
    						   TISCI_MSG_VALUE_DEVICE_SW_STATE_ON,
    				           TISCI_MSG_FLAG_AOP,
    				           SystemP_WAIT_FOREVER);

    但随后什么也没有发生。 这里有什么遗漏的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    抱歉、如果您尝试从 WKUP R5 等任何其他内核复位 MCU R5、那么应该使用之前的 API、我知道您的要求是从 MCU R5 本身上运行的应用程序触发 MCU R5 的复位。 为此、请尝试按以下顺序操作、并告诉我这样做是否有效:

    int32_t SelfReset_mcuR5Reset(void)
    {
        int32_t status = SystemP_SUCCESS;
        uint32_t sciclientCpuProcIdCore0;
        uint32_t sciclientCpuDevIdCore0;
    
        /* Get processor and device IDs for MCU R5FSS0 Core 0 */
        sciclientCpuProcIdCore0 = SCICLIENT_PROC_ID_MCU_R5FSS0_CORE0;
        sciclientCpuDevIdCore0 = TISCI_DEV_MCU_R5FSS0_CORE0;
    
        /*
         *   SYSFW will block until a WFI is issued, thus allowing the following commands
         *   to be queued so this cluster may be reset by SYSFW (queue length is defined in
         *   "source/drivers/sciclient/include/tisci/{soc}/tisci_sec_proxy.h". If these commands
         *   were to be issued and executed prior to WFI, the cluster would enter reset and
         *   the core would not be able to tell SYSFW to take itself out of reset.
         */
        status = Sciclient_procBootWaitProcessorState(sciclientCpuProcIdCore0,
                        1, 1, 0, 3, 0, 0, 0, SystemP_WAIT_FOREVER);
        if (status != SystemP_SUCCESS)
        {
            return status;
        }
    
        /* Assert module reset */
        if (status == SystemP_SUCCESS)
        {
            status = Sciclient_pmSetModuleRst_flags(sciclientCpuDevIdCore0, 1, 0,
                                                    SystemP_WAIT_FOREVER);
        }
    
        /* Release the processor control */
        if (status == SystemP_SUCCESS)
        {
            status = Sciclient_procBootReleaseProcessor(sciclientCpuProcIdCore0, 0,
                                                        SystemP_WAIT_FOREVER);
        }
    
        /* De-assert module reset */
        if (status == SystemP_SUCCESS)
        {
            status = Sciclient_pmSetModuleRst_flags(sciclientCpuDevIdCore0, 0, 0,
                                                    SystemP_WAIT_FOREVER);
        }
    
        if (status == SystemP_SUCCESS)
        {
            /* Disable interrupts if enabled */
            HwiP_disable();
    
            /* Flush all caches to ensure data coherency */
            CacheP_wbInvAll(CacheP_TYPE_ALL);
    
            /* Execute WFI - SYSFW will now execute the above commands and reset the core */
            __asm__ __volatile__ ("wfi" "\n\t": : : "memory");
        }
    
        return status;
    }
    

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。

    遗憾的是、这种方法不起作用。 MCU 仍然冻结。 调试时、我可以验证:

    • Sciclient_procBootWaitProcessorState 返回成功。
    • Sciclient_pmSetModuleRst_flags 似乎立即执行、导致 MCU 在复位状态下挂起、而不是等待 WFI 执行排队的命令。

    我还能或应该研究些什么?

    此致、

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终对此进行了测试、这对我来说很合适。

    MCU 仍冻结。

    您能告诉我冻结是什么意思吗? 执行此函数后、您能否在 CCS 中连接到 MCU R5、告诉我您观察到的地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冻结表示内核停止运行、不会重新启动应用程序。

    我不使用 CCS、我使用一组 Makefile 来编译代码。 但是、如果我在发出自复位命令后尝试将调试器连接到 MCU、OpenOCD 会显示此错误:

    INFO:在 TCP/50006 上接受'gdb'连接
    信息:am62p.cpu.mcu0_r5.0:硬件有 8 个断点和 8 个观察点
    错误:等待 DSCR 位更改超时
    错误:等待暂停时出错
    错误:[am62p.cpu.mcu0_r5.0]事件 gdb-attach 执行失败:

    信息:新 GDB 连接:1、目标 am62p.cpu.mcu0_r5.0、状态:正在运行
    警告:[am62p.cpu.mcu0_r5.0] GDB 连接 1 未停止
    错误:寄存器映射尚不可用、目标未完全初始化

    请注意、当应用程序正常运行时、调试是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您的 MCU 应用的入口点是什么、它位于什么地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 请参阅下面的:


    入口点符号:“_vectors" 地址“地址:00000000

    该应用在 FreeRTOS 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    感谢您的更新、我使用 NoRTOS 示例进行了测试、这个示例很适合我。 将同一 API 用于 FreeRTOS 应用时、我看到类似的问题、请留出一些时间进行进一步调试并提供更新。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    请预计下周初提供更新。

    此致、

    会面。