This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:C7x DSP 定制用例

Guru**** 2963730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636459/tda4aen-q1-c7x-dsp-custom-use-case

器件型号: TDA4AEN-Q1

客户希望确认开发人员是否可以在 C7x 上直接实施和运行低级原始数据处理逻辑(仅使用 TI 提供的 TIDL 库进行深度学习和使用标准 ISP 功能)、而无需额外的技术支持。

 

他们正在开发 热像仪 而不是标准 RGB 摄像头、这需要以下专用图像处理:

  1. NUC(不均匀性校正)和 INUC 的实现: 为了消除热传感器中固有的像素间不均匀性、必须在 14–16 位原始数据 级别实时执行大量计算。
  2. NUC 后处理:     在完成 NUC 校正后、必须将 DPC(死像素校正)、DNR(数字降噪)和模糊等算法应用于 14–16 位原始数据。

 

借助 TDA3、他们是在 C66x 上实现的、因此他们想知道即使 TI 仅为 TIDL 提供示例、也可以使用 C7x 做类似的事情。 请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    并在 C7x 上运行低级原始数据处理逻辑(仅使用 TI 提供的 TIDL 库进行深度学习和标准 ISP 函数)[/报价]

    有关在 C66x 上实现的内容以及在 TDA3 上实现的内容的任何详细信息都将帮助将其引向适当的方向。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    我从客户那里听到的是、他们基于 FreeRTOS 编写了 C 代码、并在 C66x 上运行。 他们希望可以在 C7x 中运行相同的代码并进行一些修改(如果需要)、这是否可行? 我看到 C7x 有一个 C 编译器

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    负责的工程师目前不在办公室。 请预计响应会延迟。

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果您在 c66x 上有工作代码、您能否查看将其移植到 c7x 的迁移指南、

    【常见问题解答】TDA4VH-Q1:[DSPLIB/MATHLIB]:将 C66x 源代码迁移到 C7x 的步骤 

    此致、

    Betsy Varughese.