This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:编译会报告此错误。 我可以问如何解决这个问题吗?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636840/j722sxh01evm-the-compilation-reports-this-error-may-i-ask-how-to-solve-it

器件型号: J722SXH01EVM

20260415-192039.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、怀阳、

    这是 mmWave_mcusdk 封装吗?

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是 mmwave_mcusdk 封装。 ​
    是在 R5 内核上集成 AUTOSAR CP 的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否分享 MemMap.h 文件、它在以下行中引发错误、

    #include “MemMap_compatibility.h"</s>“

    或 mmwave_mcusw 软件包中的问题、以便我从 PC 上检查此错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MemMap_5F00_Compatibility.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5432.MemMap.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 memmap.h 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此错误是由于 Map_Compatibility.h 文件中定义了太多#if 造成的、所以您可以尝试这样做
    MemMap.h 文件中  


    #if 已定义  START_SEC(或您要包含的任何值)   
    #include “memmap_compatibility.h"</s>“

    #endif