This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP — 此 EVM 是有效的还是已停产?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636443/sk-am62-lp-sk-am62-lp---is-this-evm-active-or-obsolete

器件型号: SK-AM62-LP
Thread 中讨论的其他器件: AM620-Q1

您好、

 此 EVM 板 SK-AM62-LP 是否处于活动状态或已停产? 我能够在供应商 Digi-key & Mouser 中看到 OBSOLETE 状态。

我们想要购买此评估板进行验证、您能否提供此器件的可用性状态和 EOL 状态、并指导如何通过 TI 购买(如果任何供应商未提供)。

此外、AM62x 处理器 IC - AM6202BTGFHIAMCRQ1 (AM620-Q1)、该器件也显示了数字键盘和慕斯器甚至 TI 网站的缺货、您可以提供相同的数据。

此致、

Seeni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有 SK-AM62-LP 剩余、您需要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要您确认器件的交货周期和 EOL 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道它是否停止,但我碰巧有一些剩余。 如果你需要他们,你可以添加我在 WhatsApp:+85265837594。 如果你不需要他们,你不需要添加我。