This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:读取眼罩规范

Guru**** 2962580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633234/am62d-q1-read-eye-mask-specification

器件型号: AM62D-Q1

尊敬的专家:

我们的客户正在设计使用 AM62D 的电路板并进行 LPDDR4 仿真。 这些产品旨在参考“AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南 SPRAD66b“进行设计。 设计遵循表 2-6。 CK0 和 ADDR_CTRL 布线规格和表 2-7。 数据组布线规格、但不符合表 3-3 的要求。 LPDDR4 眼图模板定义/要求。  
 
Read_EYE.png
 
Q1:他们认为读时 0.66UI 的眼图张开度相当严格,但有没有办法放宽这一要求?
问题 2:我们了解对于 AM62D、可以在读取期间在控制器内调整每个字节通道的 DQS 时序、但无法完成字节通道内每个 DQ 信号的延迟调整。 这是正确的吗?
如果可以单独调整每个 DQ 信号、则上述结果将通过。
 
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    TSI 是附加信息。

    假设以 3733Mbps 的速率运行。 读取端 (AM62D-Q1) 的规格值是严格的。 LPDDR4 不指定与正常信号的建立时间和保持时间等效的值、因此这些数值参考了 AM62D-Q1 的眼图模板规格值(时间轴:0.66 UI、电压轴:140mV)。 连接的波形包含串扰进行仿真、因此它包含许多抖动分量。
    此致、
    正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    问题 2 澄清:

    Q2-1:控制器是否可以对每个位执行校正?
    Q2-2:或者控制器是否可以对每个字节通道执行校正?

    如果是 2-1 情况、则足以根据“SPRAD66b"调整“调整字节通道内的导线长度。 但是、在 2-2 的情况下、必须使字节通道内的接线长度几乎相等(延迟相等)才能正常工作。

    此致、
    正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 1: 我们无法放宽这一要求

    Q2-1:硅片上的训练算法将对每个比特执行每位校正。  请注意、我们最近放宽了长度匹配要求、因为每位校正可以处理一个字节内一定数量的不匹配布线。  请参阅 LP4_DRS5 和 LP4_ACRS6。  请注意、这些是每个字节内的偏差。

    因此、只要您遵循 SPRAD66B 中的指导原则、DDR INIT 和训练就会优化写入和读取眼图

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很抱歉晚才回复。 感谢您的支持。

    我们理解。  如果有任何其他问题、我将创建一个新主题。

    此致、
    正常