This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:首次将代码闪存到处理器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635594/am620-q1-first-time-code-flash-to-processor

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

 

我们将在其中一个设计中使用 AM620-Q1 处理器。 为此、我们正在寻找在首次使用电路板时如何将映像刷写到电路板中的方法。

让我们知道在 AM620-Q1 处理器不同的刷写方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    您可以在此处参阅适用于 AM62x 器件的 MCU+ SDK 刷写指南:

    刷写示例应用程序

    本文档介绍了不同的刷写方法和分步过程。

    谢谢、

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomy、

    我签出的文档,根据我的理解是,我们可以用不同的方法,如 UART ,以太网, USB 刷新板.

    但我不能找到第一次板闪烁? 如果我们使用 AM620-Q1 Sitara 处理器进行定制设计、可使用哪些不同的方法来启动电路板?

    请分享相关工具和文档

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shubham、

    我们没有这方面的任何文档、但以下是常用步骤:

    1. 添加自定义 DDR 配置:
    2. 添加了对定制闪存的支持:
    3. 工具

    谢谢、

    JOMY