This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:WKUP_OSC0 频率误差

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635942/tda4ah-q1-wkup_osc0-frequency-error

器件型号: TDA4AH-Q1

在冷运行时、我们的时钟从标称频率开始大约–150ppm、并在 SOC 从复位状态释放后大约 30 秒时间进入范围 (+/- 100ppm)。 在评估解决此问题的方法时、我们想知道前 30 秒时钟运行速度是否慢? 该规格摘自:image.png我们未使用 RMII 或 RGMII。 但我们使用 SGMII。 争论的是、由于我们的运行速度较慢、因此内部的时间特征应该更好。 这是真的吗? 我还可以发现、DDR 和 eMMC 校准是在这种较低频率下进行的、然后我们发现正常运行期间会出现问题?

是否可以在 SOC 从复位状态释放后慢于标称频率运行时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    WKUP_OSC0 是 PLL 的主要源。 当 它 偏离特定范围时、PLL 输出可能会受到影响。
    请参阅 TI EVM 上的原理图、参考设计和元件。
    https://www.ti.com/lit/zip/SPRR458

    此致、
    Sudheer