This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:发出 OSC0 e OSC1

Guru**** 2922290 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635845/tm4c123gh6pm-issue-osc0-e-osc1

器件型号: TM4C123GH6PM

大家好、我想问是否有人在使用此 TM4C123GH6PM 微控制器时遇到过问题。 在现场运行期间、OSC0 和 OSC1 输入将中断、使微控制器无法运行。 您有任何来自现场的反馈吗?

如果您还遇到进一步问题、即在对复位引脚进行编程后保持低电平、从而无法更新微控制器、请始终开启该集成电路。

此致

Mauro Barbieri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mauro Barbieri
    我在 TM4C123GH6PM 上没有遇到晶体和复位引脚问题
    谢谢