This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2434:无法运行 MCU+SDK 随附的 load_dmsc_hsfs.js 脚本

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636272/faq-am2434-not-able-to-run-load_dmsc_hsfs-js-script-provided-with-the-mcu-sdk

器件型号: AM2434

从 CCS Scripting Console 运行 loadJSFile 命令时遇到问题。

请参阅下图。

image.png

我正在使用 CCS v20.4.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述问题源于最新版本的 CCS(即 基于 CCS Theia 和 VS 代码) loadJSFFile 不再支持命令。

    CCS v20.0.0 和更高版本不支持 loadJSFFile 命令、因此无法使用该命令运行脚本。

    如果我们无法运行脚本、如何初始化 SoC?

    要初始化二进制文件、请按照以下步骤操作。

    1. 将 EVM 保持在设备引导模式。
    2. 启动目标配置文件。
    3. 连接到 R5F0-0 内核并将 sciclient_ccs_init.out 二进制文件加载到其中。
    4. 自由运行。

    请参阅下面介绍初始化 SoC 步骤的视频。

    e2e.ti.com/.../ccs_2D00_init.mp4

    这些步骤适用于 AM64x 和 AM243x 器件。