This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:为具有 5 种交错数据类型的 LiDAR RAW12 提供 TDA4AL CSI RX 支持

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4AL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636089/tda4al-q1-tda4al-csi-rx-support-for-lidar-raw12-with-5-interleaved-data-types

器件型号: TDA4AL-Q1

尊敬的 TI 专家:

我把 TDA4AL-Q1 MIPI CSI RX 应用问题作为一个吹扫清单、Pls 有助于澄清

问题:

  1. TDA4AL CSI RX 硬件是否支持高达的解码 5 种数据类型  同时在单个数据流中?

  2. 最大数量是多少  环境  或  硬件通道  CSIRX 中提供了用于将这 5 DTS 路由到单独的存储器缓冲区?

  3. 由于分辨率非常小 (3x520)、因此是否存在任何限制 线路消隐  或  FIFO 深度  以便防止上溢或下溢?

  4. 请提供一个  DTS(器件树)配置  或  Vision Apps/Imaging SDK  处理非图像传感器的多个用户定义数据类型的参考?

背景: 我们使用的传感器规格如下:

  • 格式:  RAW12

  • 分辨率: 3 x 520(有效像素)

  • 帧速率:  10 FPS

  • 接口:  MIPI CSI-2(4 个通道)

  • MIPI 通道速率:2.5GBps/通道
  • 数据流:  5 种不同的数据类型 (DT)  在同一虚拟通道 (VC0) 中交错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面找到您的问题的答案。

    TDA4AL CSI RX 硬件是否支持高达的解码能力 5 种数据类型  在单个流中同时?

    是的、这是可能的。 视觉应用中的默认演示可捕获 4 至 12 个不同摄像头的图像。 尽管所有摄像头的数据类型相同、但虚拟通道不同。  

    最大数量是多少  环境  或  硬件通道  CSIRX 中提供的用于将这 5 个 DTS 路由到单独的内存缓冲区?

    每个通道需要单独的通道、因此 5 DTS 需要 5 个通道。  

    由于分辨率非常小 (3x520)、因此是否有任何限制 线路消隐  或  FIFO 深度  以防止上溢或下溢?

    因此、它应该起作用、但尚未  进行验证。  

    您能提供一个  DTS(器件树)配置  或  Vision Apps/Imaging SDK  用于处理非图像传感器的多个用户定义数据类型的参考?

    请参阅“Vision Apps 多摄像头演示“。  

    此致、

    Brijesh