This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:3.3V 电源轨的电源电压斜升速率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634981/tms320f28p650dk-supply-ramp-rate-of-3-3v-rails

器件型号: TMS320F28P650DK
《Thread 中讨论的其他器件: TPS653860-Q1

您好、

我将使用 AM621x MCU 和 TMS320F28P650 MCU 开发电路板。

我想按照 TI 的建议、使用 O386003QDCARQ1 PMIC 为 AM621x MCU 供电。

我正在考虑使用同一 PMIC 为 F28P650 供电、但该 MCU 的数据表指出最小斜坡速率为 2V/ms (mV/us)、而 3.3V 电源轨的 PMIC 斜坡速率为 1.1V/ms (3.3V @ 3ms/Cout (max)= 100uF)、这违反了数据表最小值。

1) 如果斜升速率低于数据表中规定的值、会发生什么情况?

2) 负载电容降低对 PMIC 压摆率有何影响? 它与负载电容成正比吗? 如果输出网络电容小于 33uF、3.3V 电源轨是否会在 1ms 内稳定?

 

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    1) 如果斜坡速率低于规定值会发生什么情况?

    MCU 的 XRSn(复位)信号可能会在上电期间切换一次或多次、但这通常是可以接受的、并且不会造成永久损坏 [1]。

    主要详细信息:

    • 斜坡速率规格具体适用 从 POR(上电复位)电压到 BOR(欠压复位)电压 、不在整个 0V 至 3.3V 范围内[1]。 这意味着您通过临界窗口的有效斜坡速率可能比原始 1.1V/ms 计算结果表明的可接受值更接近。
    • 如果您的系统可以在启动期间容忍多次复位切换(大多数 CAN)、则较慢的斜坡速率在功能上是可以接受的[1]。
    • 数据表中会指出、对于 外部 VREG 配置 、最小斜升速率要求降至 3mV/µs μ s (3V/ms) [2]、满足您的 PMIC 要求。

    重要提示: µs 您的设计使用内部还是外部 VREG 配置 — 这会显著影响要求 (20mV/µs μ s 与 3mV/μ s)[2]。


    2) 负载电容对 PMIC 压摆率有何影响?

    是的、压摆率与负载电容成反比 、遵循以下关系: dv/dt = I_PK / C_L [3]。

    针对您的特定案例:

    • 降低从 100µF 到 33µF 的输出电容会产生怎样的效果 斜坡速率的大约三倍 (从~1.1V/ms 到~3.3V/ms)
    • 在 33µF 下、3.3V 电源轨应在大约稳定 1ms 、满足或超过 2 V/ms 要求

    注意: 过于积极地减小电容会影响 PMIC 稳定性和相位裕度[4]。 在减小到建议值以下之前、请验证 O386003QDCARQ1 的最小输出电容要求。


    摘要

    参数
    您的设计
    要求
    链路状态
    PMIC 斜坡速率@ 100µF
    ~1.1V/ms
    2V/ms(取决于 VREG 配置)
    可能需要调整
    PMIC 斜坡速率@ 33µF
    ~3.3V/ms
    2V/ms
    合规的摄像头
    慢速斜坡的后果
    多次 XRSn 切换
    —
    通常可接受

    建议

    1. 确认您的 VREG 配置 µs 使用外部 VREG、则可以轻松满足 3mV/μ s 的最小值
    2. 降低输出电容 ~33µF 稳定性允许、则应达到~1ms 的稳定时间
    3. 考虑采用 TPS653860-Q1 PMIC 作为替代方案 — TI 建议专门针对 F29x/F28P 系列使用 LDO1、将 600mA 用于 VDDA/VDDIO/VDDOSC 引脚[5]

    来源:

    1. TI E2E 论坛 — TMS320F28P650DK 电源斜升速率讨论
    2. TMS320F28P65x 数据表 — 电源规格
    3. TI 运算放大器压摆率应用手册
    4. TI E2E 常见问题解答 — PMIC 设计建议
    5. 适用于 F29x MCU 的 TPS653860-Q1 PMIC 用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    非常感谢!

    Alex