This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:这是 J721EXCP01EVM 的缺陷案例。

Guru**** 2964780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1631288/j721excpxevm-this-is-a-defective-case-of-j721excp01evm

器件型号: J721EXCPXEVM

你(们)好  

关于 J721EXCP01EVM 缺陷、我多次向 TI 寻求帮助。
我刚收到的邮件内容是将问题转发回 E2E 网站。
这就是我们购买的 J721EXCP01EVM 存在的问题。
缺陷的内容如下所示。

1.症状:引导加载操作 x

- 5 个缺陷中有 4 个

2.检查点

- SD 卡+通电插件: 0.6A(坏)/ 0.9A(好)

- SD(良好)交换:良好的董事会运作 o /坏的董事会运作 x

-更换 SOC(良好的产品)板:良好的产品板操作 o /坏的板操作 x

-更换连接器(正常):良好或不良的板操作 x

这是我在贵公司询问其他问题后再次向您发送的答案。

为了测试发生故障的电路板、我们将 SOM 替换为现有的可正常工作的 J721S2XSOMG01EVM。
-安装已知可正常工作的 J721S2XsOMG01EVM 后、J721EXCP01EVM 仍然无法工作。
2、所有螺钉的结构都是紧固在每个位置,并且板已重新组装多次进行测试。
3.我之前检查过,板根本没有启动,我不记得哪个 LED 打开。 很难检查、因为电路板目前正在等待交货。 然而、电流消耗为 0.9A、这与正常工作板 (1.3A) 不同。
4、我通过 USB 将板连接到 PC 上,并尝试通过串行端口检查日志数据,但我没有看到任何内容。 电路板根本无法启动。
5.我检查了手册,以确保 DIP 开关设置正确。