This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:VDDA_PLL/XXX 和 VDDA_1P8_CSI/XXX 共享

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635131/tda4ven-q1-vdda_pll-xxx-and-vdda_1p8_csi-xxx-sharing

器件型号: TDA4VEN-Q1

大家好:

我能否与相同的 (1.8V) LDO 共享 VDDA_PLL/XXX 和 VDDA_1P8_CSI/XXX?

LDO 为 1A、可以与电流消耗不同、而不是 PMIC。

谢谢、

Igal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igal:

    是否根据 EVM 设计使用基本 PDN+PMIC?  如果不是、 您使用什么 PMIC/控制器进行时序控制+ PDN?

    通常、我们建议/要求将 EVM 中的 PDN 用作客户设计的基础。

    您是否使用映射到 VDDA_1P8_CSI/OLDI/SERDES/USB 的任何 SERDES?  通常、我们希望这些“嘈杂“接口 与 PLL 分开供电。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不使用 PMIC、我会对每个电源使用单独的 DC/DC 转换器或 LDO。

    我不想在电路板上使用可编程 IC、因此我的设计将使用分立式 VRM。  

    我使用 PCI-E 和 3 个 MIPI CSI 通道+ 1 个 DSI 通道。

    我能否为  VDDA_PLL/XXX 和 VDDA_1P8_CSI/XXX 设计 1 个带 2 个铁氧体的 LDO?

    谢谢、

    Igal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igal:

    不建议这样做。  我们建议使用单独的 LDO 为 VDDA_PLL*和 VDDA_1p8_供电 、如 EVM 方框图所示。

    此致、

    Kyle