This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PCIe REF 时钟

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634852/am6442-pcie-ref-clock

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: LMK00334

尊敬的 TI:

我们正在设计基于 PCIe 的 NIC 卡。 在该设计中、我们计划使用 AM6442 的 2NO 作为 PCIe 端点。  

现在、为了提供 PCIe 参考时钟(HCSL 时钟输出类型)、我们计划使用 LMK00334 作为 PCIe 参考时钟缓冲器。 在 LMK00334 TI 数据表中、此处说明了输出电源电压 VCCOA 和 VCCOB 范围 2.5V 或 3.3V 、而 AM6442 串行器/解串器 REFCLK I/O 工作电压为 1.8  V.

考虑到以上几点、您能否确认我们是否可以使用 LMK00334 作为 PCIe 参考时钟缓冲器、为 AM6442 PCIe 参考时钟提供 HCSL 时钟输入?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我们可以更新上述查询吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我们能否获得此票证的更新、它现在对我们来说至关重要。 请您尽快向我们提供您的想法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    很难理解您的问题的基础。 电源电压不同、但我认为您询问的基准时钟输出是否正确? 这是两个不同的东西。

     LMK00334 HCSL 差分输出的输出特性位于第 6 页和第 7 页、在将时钟馈送到 SoC 时、为了实现时钟兼容性、需要考虑这些特性。 快速检查发现、该时钟缓冲器似乎符合 PCIe 标准;很有道理、该时钟缓冲器 也专门面向 PCIeRegistered第 1 代到第 7 代应用。 只要参考时钟符合 PCIe 标准、它就适用于我们的 SoC。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的答复。

    是的,这正是我所要求的。

    由于 LMK00334 HCSL 差分输出的输出特性位于数据表第 7 页、该页提到电压摆幅为 520mV(最小值)至 920mV(最大值)。

    在这种情况下、我们可以将输出时钟直接连接到 3 个器件(器件是 2 个 AM6442 和 1 个 PCI12000)、而无需任何分压器或任何分立式输出终端、对吗?

    由于 LMK00334 专门用于 PCIe 第 1 代到第 7 代应用、并且 AM6442 和 PCI12000 也符合 PCIe 标准、因此 LMK00334 应适用于我们的 AM6442 和 PCI12000 器件 、而无需任何分压器或任何分立式输出端接、我的理解是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    如果一切都符合 PCIe 标准、则可以满足要求。 与往常一样、请务必充分阅读时钟缓冲器的文档、了解需要纳入设计的任何要求。 例如、第 8.2.2 节“详细设计过程“详细说明了输出信号的端接要求。

    此致、

    Lucas