This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:CCS — 无法调试 AM62P 的工程 VTM 示例 — 未找到兼容的内核

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637424/am62p-ccs---not-able-to-debug-project-vtm-example-for-am62p--no-compatible-core-found

部件号: AM62P
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

我尝试在 AM62P SKEVM 板上运行 VTM 示例。
 
我下载了 SDK 和 VTM 示例、并成功构建了工程。 但是、当我尝试调试时、系统会提示我选择一个调试内核、提供两个选项:MCU_R5FSO 和 WKUP_R5SSO。
 
我尝试了这两个选项、但调试过程失败、并显示以下消息:“No compatible debug core found“。
 
请您提供帮助。

我使用的是 mcu_plus_sdk_am62px_11_01_01_08

以下是有关 CCS 的信息

详细信息

版本:20.5.0.28__1.11.0

默认 VS Code API:1.102.3

VS 代码兼容性

扩展名列表

  • @CCS/CCSTUDIO 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.5.0
  • @theia/ai-anthropic 1.64.1.
  • @theia/ai-chat 1.64.1.
  • @theia/ai-chat-ui 1.64.1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    我有几个简短的问题需要澄清:

    1. 您能否确认是否遵循了以下指南中所述的方法?
      CCS_LOAD_RUN
    2. 另外、我是否可以知道您使用的是哪种操作系统—Windows 或 Linux?

    谢谢、

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用您发送的过程进行管理 (CCS launch、Load and Run)  

    谢谢