This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62AX SDK 更新

Guru**** 2922950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637753/am62a7-am62ax-sdk-update

器件型号: AM62A7

您好、

AM62XX/AM64 系列的许多其他 CPU 已经收到 SDK 更新(最新版本为 12.00)、但 AM62AX 仍将是 11.01、即 2025 年 8 月。 使用摄像头/ISP 和 C7 时、我们会发现在运行时间较长的情况下出现一些稳定性问题。 只是想知道在不久的将来是否会推出更新的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toni、

    目前正在开发适用于 AM62A 的新 SDK。 在此之前、请分享当前 SDK 版本所面临的问题、我们可以尝试进行调试。

    您能否分享您尝试运行的管道的详细信息?

    此致、
    Jay