This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在何处下载用于 NOR-OSPI 闪存引导的默认 UBIFS rootfs

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637293/am625-where-to-download-default-ubifs-rootfs-for-nor-ospi-flash-boot

器件型号: AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1

尊敬的专家:

我尝试为 NOR OSPI 闪存引导创建 UBIFS rootfs。

当前状态是什么:  

(1) 我已检查此文档并知道如何创建 UBIFS

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components、Kernel_Drivers Kernel/Kernel/UBIFS.html

(2) SDK:ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.02.08.02

(3) 板:PROC142A、SK-AM62B-P1

问题

问题 1: 基于这些默认的 rootfs tar 映像、以下哪个是创建 UBIFS 的正确设置?

image.png

问题 2:  我尝试解压缩此 文件“tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpi"来“来创建 UBIFS、但里面没有“默认内核映像“、我是否应该自行填充内核?

这就是我不确定(怀疑)这是 UBIFS 正确 rootfs 的原因

谢谢你

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    问题 1:如文档中所述、

    tisdk-tiny-image-*-evm.rootfs.tar.xz 应用于  NOR OSPI。

    但是、由于文件系统不包含该功能、因此您需要使用 Yocto

    bitbake -k tisdk-tiny-image

    或者使用您已经拥有的 tisdk-base-image-*-evm.rootfs.tar.xz。

    问题 2: tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpio 是一个 intramfs/initrd 映像、它没有内核。 请使用微型映像或基本映像本身。

    此致、
    Vinu